This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278-ADS1278-SP EP:EP 和 ADS1278-SP 之间的芯片相似性

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1278QML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1638404/ads1278-ep-die-similarity-between-ads1278-ep-and-ads1278-sp

器件型号: ADS1278-ADS1278 EP
Thread 中讨论的其他器件: ADS1278-SP、ADS1278QML-SP

您好、您能告诉我 ADS1278-ADS1278-MPAPTEP(具体器件型号为 EP)和 ADS1278-SP 是否使用同一芯片吗? 如果没有、您能告诉我相似之处和不同之处是什么? 此外、ADS1278-SP 现在是否已经停产? 谢谢你。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他问题: ADS1278-SP 是否替换为 ADS1278QML-SP? 它们是否完全相同? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felicia、

    EP 和-SP 都是功能相同的芯片、但-SP 版本 使用不同的处理步骤来提高辐射规格。  EP 和-SP 芯片并不相同。

    ADS1278QML-SP 是 ADS1278-SP 的 QMLV 上屏蔽版本。  QML 版本使用的芯片与非 QML 版本相同。  非 QML 版本的数量有限、据我所知、我们不计划再制作任何该材料。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Keith。 您能告诉我您使用哪些不同的处理步骤来提高辐射规格吗? 非常感谢您提供的任何详细信息。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felicia、

    抱歉、我无法分享有关芯片变更的其他详细信息。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith。 我懂了。 非常感谢您的帮助!

    此致、

    Felicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    我的理解是、升级筛选器件不应影响其性能。 不过、在比较 ADS1278QML-SP 和 ADS1278-SP 的数据表时、我会看到差异。 例如、QML 版本的 SEL LETth 为 51MeV.cm2/mg、而 ADS1278-SP 的 SEL LETth 为 68MeV.cm/mg。 这是一个显著的变化、因为“经典“空间通常要求 LETth > 60MeV.cm2/mg 如果所有这些都正确、则意味着 ADS1278QML-SP 不能用于此类任务。 您能否确认我的理解是否正确?

    谢谢、此致

    Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、  

    您的理解是正确的。 ADS1278-SP 的 QML 型号具有 DLA 更严格的测试要求、因此 SEL 性能下降。 我们将在接下来的几个月内对该器件进行额外的测试、以确定我们是否可以重新实现大于 60MeV.cm2/mg 的 SEL

    -凯尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分 您能否说明哪些测试要求发生了变化、导致 SEL LETth(降至 51MeV.cm2/mg)降级? SEL LETH 是否是在 QML 型号上执行(新)测试的结果?  

    此致

    Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、  

    主要区别在于、DLA 需要从多个批次中测试器件、以获得统计上更可靠的数据集。 cm² 结果表明、某些器件在>60MeV.μ V/mg 的条件下通过、而其他器件则没有通过。 由于 100%通过率是强制性的、因此评级相应降低。  

    -凯尔