Other Parts Discussed in Thread: ADS1278QML-SP
器件型号: ADS1278-ADS1278 EP
Thread 中讨论的其他器件: ADS1278-SP、ADS1278QML-SP
您好、您能告诉我 ADS1278-ADS1278-MPAPTEP(具体器件型号为 EP)和 ADS1278-SP 是否使用同一芯片吗? 如果没有、您能告诉我相似之处和不同之处是什么? 此外、ADS1278-SP 现在是否已经停产? 谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: ADS1278QML-SP
器件型号: ADS1278-ADS1278 EP
Thread 中讨论的其他器件: ADS1278-SP、ADS1278QML-SP
您好、您能告诉我 ADS1278-ADS1278-MPAPTEP(具体器件型号为 EP)和 ADS1278-SP 是否使用同一芯片吗? 如果没有、您能告诉我相似之处和不同之处是什么? 此外、ADS1278-SP 现在是否已经停产? 谢谢你。
您好 Felicia、
EP 和-SP 都是功能相同的芯片、但-SP 版本 使用不同的处理步骤来提高辐射规格。 EP 和-SP 芯片并不相同。
ADS1278QML-SP 是 ADS1278-SP 的 QMLV 上屏蔽版本。 QML 版本使用的芯片与非 QML 版本相同。 非 QML 版本的数量有限、据我所知、我们不计划再制作任何该材料。
此致、
Keith Nicholas
精密 ADC 应用
尊敬的 Keith:
我的理解是、升级筛选器件不应影响其性能。 不过、在比较 ADS1278QML-SP 和 ADS1278-SP 的数据表时、我会看到差异。 例如、QML 版本的 SEL LETth 为 51MeV.cm2/mg、而 ADS1278-SP 的 SEL LETth 为 68MeV.cm/mg。 这是一个显著的变化、因为“经典“空间通常要求 LETth > 60MeV.cm2/mg 如果所有这些都正确、则意味着 ADS1278QML-SP 不能用于此类任务。 您能否确认我的理解是否正确?
谢谢、此致
Fred