This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8571:I2C 时钟速率设置

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1647917/dac8571-i2c-clock-rate-setting

器件型号: DAC8571

大家好、我希望将 DAC8571 用于简单的音频应用。 我想知道默认的 I2C 时钟速率。 该器件具有标准、快速和高速模式。 默认速率是多少以及如何更改?  

可以帮帮我。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph、

    在 I2C 中、标准模式和快速模式通信之间几乎没有区别、您基本上可以加快 I2C 速度。 但是、在高速模式下、您确实需要向器件发送特殊代码以更改目标器件内部的 I2C 电路。 如果您需要、可参考以下 I2C 通信基本指南。

    https://www.ti.com/lit/pdf/sbaa565

    对于 DAC8571、您可以在第 16 至 18 页的数据表中找到有关高速模式的信息。 它从 00001xxx 开始以启用高速电路、器件中有 NACK。 之后、您会重复启动、然后进行沟通。 基本原理如表 3 所示。

    Joseph Wu