This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC161S997:"C2"引脚的功能

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00648

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1647636/dac161s997-function-of-c2-pin

部件号: DAC161S997
主题中讨论的其他器件: TIDA-00648

您好、

让我确认以下内容。

*根据数据表,该器件通过“C2“引脚具有“HART 注入“功能。
但是、我不确定该函数可以用作“HART 输入“或“HART 输出“。

根据数据表、有以下说明。
image.png
因此、该器件似乎从其他 HART DAC 接收 HART 信号。

但是、另一方面、TI 设计中有以下信息。
TIDA-00648 参考设计| 德州仪器 TI.com  
image.png
由此看来、该器件输出的是 HART 输出。
您能否说明“HART 注入“的确切功能?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Machida-San,


    C2 引脚是 HART 输入。 它采用电压输入正弦波(通常为 500mVpp)。 可以在“HART 注入“中插入 HART 信号。 HART 输出是电流环路中的电流。 理解这些信号的最佳方法是查看数据表中的图 20:

    您可以看到电压正弦波通过 6.8nF 电容器施加到 C2 中。 这会导致电流流经 IOUT、该 IOUT 通过 40Ω 电阻镜像、并通过 LOOP-创建 1mA 正弦波。


    Joseph Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Machida-San,

    如果您没有相应的资源、这里提供了一份有关 HART 协议基本指南的应用手册。 您可以在下面找到一个链接:

    https://www.ti.com/lit/pdf/slaaeh0

    Joseph Wu