This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC43401-Q1:VDD 与 OUT 间的关系

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC43401-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1647127/dac43401-q1-vdd-vs-out

器件型号: DAC43401-Q1

大家好、团队

我的一个主要客户询问一个有关 VDD 与 DAC43401-Q1 输出电压之间关系的技术问题。

如果基准连接到 VDD、并且 VDD 可能在 4.9V、5.0V 和 5.1V 之间变化、则此 VDD 变化如何影响输出电压电平?

例如、如果在 VDD = 5.0V 时将输出设置为 4V、则当 VDD 变为 4.9V 或 5.1V 时、输出电压将变成什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

    数据表具有输出电压的传递函数、可根据 VREF 电压提供理想的预期值(在本例中为 VREF = VDD):

    如果您的 VDD 发生更改、最终 VOUT 也将根据此公式进行更改。 您可以找到任何 DAC_DATA 代码与 VDD 相关的方差、以 VOUT 表示。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们还想问以下几个问题。

    1. 我们知道当前配置中未使用内部基准。
    2. 如果未使用内部基准、是否有任何附加功能或机制来补偿由 VDD 值变化引起的输出电压变化?

    请对此行为进行澄清。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taehee:

    1) 可以、当 VDD 用作基准时、不使用内部基准

    2) VOUT 的精度取决于 VREF 稳定性。 内部基准电压为 1.21V、因此如果 5V VDD 有太大变化、使用内部基准 电压的 4 倍增益可以让您接近 5V 用例、但不会一直接近 VDD。 但是、它的好处是 VREF 稳定性。

    DAC 本身没有任何可以 在 VDD 波动时定制 VOUT 的补偿功能。

    此致、

    James