This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1203:无 ADS1203 电压输出

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1646299/ads1203-no-voltage-output-from-ads1203

部件号: ADS1203

尊敬的 TI 代表、

我正在使用以下电路设计一个输出 5V 至 0V 方波的电路。

但是、光耦合器的输出保持在 0V。

我可以采取哪些措施来启用输出?

感谢您的指导。
image.png
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Otsuka.Masahiro、

    如果探测 MDAT 引脚、您是否看到任何输出?

    您能否尝试将模式更改为 0 或 1、然后探测 MCLK 引脚以查看内部振荡器是否在运行?

    ADS1203 是一款非常简单的器件、因此您只需提供 VDD、GND 以及正确设置 M0/M1 引脚即可使器件正常工作

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    探测 MDAT 引脚后、它会输出 0.1V 的恒定电压。

    在模式 2 和 0 下探测 MCLK 引脚时、两种模式下均输出周期为 60Hz 的方波、2.2V⇔0V、50%占空比。

    请继续提供指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    当 R1 短路且输入 Vdd 时、从 MDAT 获得方波输出。

    接下来、请就以下四个要点提供指导:
    ① MDAT 方波输出的占空比不断波动。 当 Vin±=0V 时、占空比不应该固定为 50%?

    ② 如果以 ① 为单位的占空比不固定、将获得什么波形?

    ③ μ V、即使输入电压从 0V 变为 0.2V、输出占空比似乎也不会增加。 是否可以使用示波器观察占空比升高时的波形?

    ④ 请提供 TI 数据表中列出的模式 2 下的典型电路常量示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Otsuka.Masahiro、

    我预计时钟占空比约为 50:50、并且应该是一致的。 此外,占空比不随输入信号而变化 — 调制器输出应改变,但时钟应非常一致。

    MCLK 引脚是调制器时钟输入或输出 — 您可以在下图中看到此频率和预期的输出频率。 在模式 0 和 1 中、您应该能够使用示波器测量时钟输出。 你有试过吗?

    器件是否可能已损坏?

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brian、
    R1 短路时、我确认在 50%占空比下 MCLK 输出为 0V⇔5V、并且周期为 10MHz。
    已多次更换设备。

    此外、为了确认器件没有故障、当 Vin+和 Vin-之间的电压设置为 0V 时、我要检查调制器输出。
    如果您能回答以下问题、我将不胜感激:
    调制器输出如何变化?
    当 Vin+和 Vin-之间的电压从 0V 变为 0.2V 时、调制器输出 (MDAT) 如何变化?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Otsuka.Masahiro、

    谢谢、听起来 ADS1203 振荡器工作正常、这是一个很好的迹象。  

    调制器输出是一个位流、其 1 密度与输入信号成正比、请参阅数据表中的下图和文本。 您应该尝试施加–256mV 信号、然后逐渐将该信号增加至+256mV。 您应该会看到输出位流的变化、与下图类似。  您看到 ADS1203 输出了吗?

    您使用的是什么光耦合器?

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian Lizon、

    在 MODE0 中、我们确认占空比随输入电压的增加而增加、如图 9 所示。

    然而、在 MODE2 中、占空比固定为 50%。

    我们将光耦合器改为数字隔离器“ADUM242E0“。

    因此、我们确认了波形与 MDAT 波形相同。

    我们将上传电流电路图和波形。

    我们希望通过 MODE2 接线输出一个如图 9 所示的波形。

    我们应该改变什么?

    我们希望您继续提供指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Otsuka.Masahiro、

    在模式 2 下、数据输出为曼彻斯特编码、与典型位流不同。 请参阅下面的比较。

    这就是您应该在模式 2 中看到的结果、其中从高电平到低电平或从低电平到高电平的转换表示位值、每个时钟周期发生一次转换

    https://en.wikipedia.org/wiki/Manchester_code

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian Lizon、

    感谢您的答复。

    我现在了解 MODE2 中的曼彻斯特编码。

    与负责人讨论后、我们决定这次使用 MODE0。

    所以、我还有一个最后的问题。

    在 MODE0 中、如果不使用 MCLK 端子、我想避免将其保持开路。 如何处理此问题?

    例如、通过电容器将其连接到 GND 是有效的方法吗?

    另外、如果使用电容器、您能告诉我合适的值吗?

    感谢您的指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Otsuka.Masahiro、

    在模式 0 下、您需要从 ADC 接收时钟信号、以便准确确定从 MDAT 引脚接收的信息。 如果在 ADC 和控制器之间使用隔离、这一点尤其重要、因为隔离器会增加传播延迟。 数据表的下图中显示了这种情况

    MODE2 是唯一需要单个隔离通道的模式、因为时钟信号在 MDAT 信号中进行编码(使用曼彻斯特编码技术)

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian Lizon、

    出现了另一个问题。

    如下图所示、连接是在模式 0 下建立的。

    然而、MDAT 波形的频率并不恒定、并且不断波动。

    我想将 MDAT 频率固定为 1MHz。 我该怎么做?

    感谢您的建议。

    测量结果

    VIN=0V

    VIN=0.205V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Otsuka.Masahiro、

    这是预期行为、因为 1 的密度受噪声影响。 因此、即使在给定的输入频率下、频率也会变化。 但可以看到、随着从 0V 变为 0.2V、1s 密度会增加、因此器件会按预期工作。

    然后、您需要 将该位流应用于控制器中的数字滤波器、以计算测量值。

    此外、您不会显示连接到数字滤波器所需的隔离器的时钟信号  

    -布莱恩