Other Parts Discussed in Thread: ADS1220EVM, ADCPRO, ADS1220
器件型号: ADS1220EVM
Thread 中讨论的其他器件: ADCPro、 ADS1220
您好、
我购买了 ADS1220EVM 套件来评估我们的 T 型热电偶传感器。
在测试过程中、将热电偶浸入维持在 120°C 的温度浴中。 测量值显示在 ADCPro 软件中。 热电偶连接在 AIN0 和 AIN1 之间、配置设置为 20SPS 且 PGA 增益= 1。
尽管测量的温度接近 120°C、但读数会在接近±10°C 时波动。 但是、我们的应用要求是在低于 0.1°C 的范围内实现精度和稳定性。
请说明以下几点:
- 使用 ADS1220EVM 和 T 型热电偶是否可以实现低于 0.1°C 的精度?
- 是否需要任何建议的设置、滤波方法或硬件修改来提高稳定性和精度?
- 是否应实施外部低噪声基准、屏蔽或额外的信号调节?
- 观察到的波动是否与噪声、接地、冷端补偿或 ADC 配置相关?
请提供您的技术指导和建议、以帮助我们实现所需的绩效。