This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220EVM:ADS1220 EVM 用于 TC 传感器数据捕获

Guru**** 2927160 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1220EVM, ADCPRO, ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1647570/ads1220evm-ads1220-evm-used-for-tc-sensor-data-capaturing

器件型号: ADS1220EVM
Thread 中讨论的其他器件: ADCPro、 ADS1220

您好、

我购买了 ADS1220EVM 套件来评估我们的 T 型热电偶传感器。

在测试过程中、将热电偶浸入维持在 120°C 的温度浴中。 测量值显示在 ADCPro 软件中。 热电偶连接在 AIN0 和 AIN1 之间、配置设置为 20SPS 且 PGA 增益= 1。

尽管测量的温度接近 120°C、但读数会在接近±10°C 时波动。 但是、我们的应用要求是在低于 0.1°C 的范围内实现精度和稳定性。

请说明以下几点:

  • 使用 ADS1220EVM 和 T 型热电偶是否可以实现低于 0.1°C 的精度?
  • 是否需要任何建议的设置、滤波方法或硬件修改来提高稳定性和精度?
  • 是否应实施外部低噪声基准、屏蔽或额外的信号调节?
  • 观察到的波动是否与噪声、接地、冷端补偿或 ADC 配置相关?

请提供您的技术指导和建议、以帮助我们实现所需的绩效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Naga pachipala:

    似乎您在信号中拾取了一些外部噪声。 您可以通过查看 FFT 工具来查看该信号的频率是多少?

    此外、如何将热电偶连接到 EVM? TC 连接器 (J3) 未连接到 AIN0 和 AIN1、这是您在屏幕截图中显示的连接。 您只是将 TC 引线连接到接头 (J4) 吗?

    请注意、EVM 未设置为一次测量多个通道。 因此、您无法 在同一测量周期内测量 TC 和 CJ、这也是在实际系统中测量 TC 的方法

    ADS1220 内部温度传感器在 0°C 至 70°C 范围内仅精确到 0.25°C(典型值)。 因此、只有将内部温度传感器用于 CJC、才能实现该精度水平。 当然、您始终可以进行校准以实现更好的性能、或者使用另一个外部温度传感器

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    这次、我将热电偶 (TC) 连接到 J3 连接器。 数据以电压的形式记录、并使用自定义公式将读数转换为温度值。

    通过此设置、我观察到温度读数的大致±0.5°C 精度/稳定性。 在电压方面、µV 的稳定性约为 15 μ V 至 20 μ V。

    请你澄清以下几点:

    1. 我们的目标规格是实现接近 0.01°C 的精度/稳定性、这相当于大约 200–300nV 的分辨率/稳定性。 使用 ADS1220EVM 板实际上是否可以实现这种性能水平?
    2. 如果 EVM 板无法实现这种精度水平、是否可以在我们自己的定制电路板设计中使用 ADS1220 IC? 如果是、现实中可以实现多高的精度和稳定性?

    请提供有关此解决方案可实现的性能限制的技术指导和建议。