部件号: ADS114S08
我想使用双极电源来在 PGA 上实现 4 的增益。
已将 AVDD 连接到 2.5V、将 AVSS 连接到–2.5V。 我想使用十个输入通道
进行 10 次 4 –20mA 测量。 所有 10 个信号的基准都将是 AINCON
将连接到 GND。 我将使用内部基准。 数据表中推荐的值
使用双极电源时将 AVSS 和 REFCOM 连接在一起、最后是
REFCOM 为–2.5V。 我的问题是、考虑到这一点、它们之间不会存在基准偏移
输入信号基准和 ADC 的基准电压?
例如、如果我的输入端有 0mA、ADC 不会提供范围的最大值、
会导致什么后果?
将 REFCOM 连接到 GND 不会更好吗?
我目前正在使用此公式计算电流、其中基准电压等于 2.5V: // 4-20mA =(基准电压*代码)/(负载电阻*增益* 2^(ADC_Resolution-2))
Current =(AIN_4_20MA_INT_VREF * ADCcompValue)/(RBURDEN *((float)(adcChars ->pgaGain * pow (2、adcChars ->resolution-1)));
此致。