器件型号: AFE5832LP
您好、
我们在某些 AFE 器件上发现了问题、即器件在上电和初始化后进入错误状态。 症状如下:
- 通过 LVDS 接口成功接收到数据、但接收到的样本保持恒定的值(看似随机)。 在某些情况下、AFE 仅影响某些 LVDS 线路。
- 无论传输测试模式还是 ADC 数据、症状都是相同的。
- 发出 TX_TRIG 时、静态样本值会发生变化。
作为一种解决方法、以下任何一种方法都解决了该问题:
- 延长复位脉冲宽度。 解决问题所需的长度因器件而异、但需要明显长于数据表中规定的 100ns。
- 发出两个复位脉冲。 在这种情况下、脉冲宽度无关紧要(脉冲宽度远低于 100ns 要求时,问题会得到解决)。
我们遵循了数据表第 10.4 章和 11.1 章中描述的器件初始化过程、但 DVDD_1P2 上升与其他电源之间的延迟可能除外。 这在这里是否有意义?