This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5832LP:AFE 初始化问题

Guru**** 2926570 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1643552/afe5832lp-afe-initialization-issue

器件型号: AFE5832LP

您好、

我们在某些 AFE 器件上发现了问题、即器件在上电和初始化后进入错误状态。 症状如下:

  • 通过 LVDS 接口成功接收到数据、但接收到的样本保持恒定的值(看似随机)。 在某些情况下、AFE 仅影响某些 LVDS 线路。
  • 无论传输测试模式还是 ADC 数据、症状都是相同的。
  • 发出 TX_TRIG 时、静态样本值会发生变化。

作为一种解决方法、以下任何一种方法都解决了该问题:

  • 延长复位脉冲宽度。 解决问题所需的长度因器件而异、但需要明显长于数据表中规定的 100ns。
  • 发出两个复位脉冲。 在这种情况下、脉冲宽度无关紧要(脉冲宽度远低于 100ns 要求时,问题会得到解决)。

我们遵循了数据表第 10.4 章和 11.1 章中描述的器件初始化过程、但 DVDD_1P2 上升与其他电源之间的延迟可能除外。 这在这里是否有意义?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    根据数据表中的建议、DVDD_1P2 电源应在所有其他电源之前上电并保持稳定。 这是一个必须满足的要求、因为 DVDD_1P2 控制数字块和 SPI。 如果在其余电源之前未接通该电源、则时钟分频器、基准、比较器等很可能处于未定义状态 这可能会导致数据不准确。 必须严格遵循第 11.1 节中提到的电源时序限制。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答 Sheetal、

    查看数据表的第 11.1 节、它只表明 AVDD_1P8 将消耗高于正常值的电流、直到 DVDD_1P2 达到 1.2V。 如果没有严格遵循此序列、则没有提到数字块进入未定义状态、时钟分频器问题或由此产生的数据不准确。 这是否记录在其他地方? 应该在数据表中提到它吗?

    我们似乎能够通过多次/更长时间的重置进行恢复、这是否是可行的解决方法? 为什么/为什么不呢?

    您是否对固件权变措施有其他建议? 电源当前不是单独控制的、因此更改上电顺序需要修改硬件。

    感谢您的支持。