Other Parts Discussed in Thread: ADS1292, ADS1292R
器件型号: ADS1292R
主题中讨论的其他器件: ADS1292、
尊敬的 TI 团队:
我们目前正在开发一种用于胎儿 ECG 和生物标志物监测的医疗设备
我们使用单端模式测量 ECG、并将 ECG_N 偏置 到低于 (AVDD+AVSS)/2 的已知电压。
当偏置为 1.3V 时、我们不会看到失调电流。 另一个
目前我们面临一个将偏置电压设置为 2V 的问题、 即使在恒电位仪自动校准后、即使没有任何缺陷、我们的恒电位仪也会看到 1nA 的失调电流。 偏置电压越低、电流就越低。
尽管数据表指出 PGA 上的偏置电流为+/- 1nA、但我们不确定电流的来源。 您能解释一下 PGA 的作用以及 1nA 的来源吗?
我们有 PGA = 8、Vref = 4.033、DR = 500sps、RLD =上电、RLDref =外部 DVDD= 3V、AVDD = 5V
由于 IP 问题、我无法分享完整的原理图、但如果需要更多信息、请直接向我发送一条 消息。