This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:ADS1292R 偏置电流

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292, ADS1292R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1646197/ads1292r-ads1292r-bias-current

器件型号: ADS1292R
主题中讨论的其他器件: ADS1292

尊敬的 TI 团队:  

我们目前正在开发一种用于胎儿 ECG 和生物标志物监测的医疗设备  

我们使用单端模式测量 ECG、并将 ECG_N 偏置 到低于 (AVDD+AVSS)/2 的已知电压。

当偏置为 1.3V 时、我们不会看到失调电流。  另一个

目前我们面临一个将偏置电压设置为 2V 的问题、 即使在恒电位仪自动校准后、即使没有任何缺陷、我们的恒电位仪也会看到 1nA 的失调电流。 偏置电压越低、电流就越低。

尽管数据表指出 PGA 上的偏置电流为+/- 1nA、但我们不确定电流的来源。 您能解释一下 PGA 的作用以及 1nA 的来源吗?

我们有 PGA = 8、Vref = 4.033、DR = 500sps、RLD =上电、RLDref =外部 DVDD= 3V、AVDD = 5V

由于 IP 问题、我无法分享完整的原理图、但如果需要更多信息、请直接向我发送一条 消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    补充一下、RLD_IN 由运算放大器缓冲器驱动、而不是由偏置电压直接驱动

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mervin:

    请原谅您的延迟。  

    首先要回答您的初始问题、PGA 是一款可编程增益放大器。 该放大器在将该信号驱动至 Δ — Σ ADC 进行转换之前、对每个通道上 INP 和 INN 之间的差分输入信号应用增益。 尽管 PGA 的输入端具有高阻抗、但预计这些输入端之间会有少量的漏电流或偏置电流流动。

    您的系统是否适用于 同时测量 ECG 和监测生物标志物? 请问您对我们的 ADS1292 有何兴趣?

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、


    感谢您的答复。


    我们选择 ADS1292R 的原因是为了加快开发过程、而不是设计完整的分立式实施方案。

    是的、我们的系统是同时测量 ECG 和生物标志物的目标。

    这是关于偏置电流的。 如果偏置电流是恒定值、这对我们来说不是问题。

    此致、

    梅尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Mervin。 您是否愿意进行离线讨论? 我有一些同事希望了解您正在使用的应用程序的更多信息。 如果您没问题、我可以通过您个人资料中的电子邮件地址与您联系。  

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    是的、请通过我的工作电子邮件与我联系。  

    此致、  

    梅尔文