Other Parts Discussed in Thread: ADS1261
器件型号: ADS1261
尊敬的团队:
我正在双极测量应用中使用 ADS1261 ADC、需要说明可实现的满量程输入范围。
系统条件:
模拟电源:
AVDD =+2.5V
AVSS =−2.5V
ADC 配置为:
双极差分测量
增益= 1
输入信号范围:
约±2.4V 差分电压(在电源轨内)
基准配置:
我正在使用差分基准进行评估、以便:
VREF = 2.9V 或 3.1V (VREFP−VREFN)
根据数据表:
![]()
FSR = 2 × VREF /增益

这表明:
对于 VREF = 2.9V -> FSR = 5.8V(±2.9V)
对于 VREF = 3.1V -> FSR = 6.2V(±3.1V)
我的问题:
当 AVDD =+2.5V 且 AVSS =−2.5V 时、配置基准以便:
VREF = 2.9V 或 3.1V 、并且预计 ADC 会与相应的双极 FSR(±2.9V 或±3.1V)一起运行? 或者、无论基准电压如何、可用的满量程输入范围是否有效地受到电源轨的限制?
如果将基准设置为高于允许的输入摆幅(由于 AVDD/AVSS 限制):
ADC 是否仍会根据满量程 VREF 调整转换?
这是否会在达到满量程代码之前导致削波/饱和?
是否有建议的方法可执行以下操作:
当输入范围受电源轨限制、但使用了更大的基准时、要保持精确的代码调节?