This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261:ADS1261–使用有限电源轨时可实现的双极满量程范围的阐述

Guru**** 2964460 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1651889/ads1261-ads1261-clarification-on-achievable-bipolar-full-scale-range-with-limited-supply-rails

器件型号: ADS1261

尊敬的团队:
我正在双极测量应用中使用 ADS1261 ADC、需要说明可实现的满量程输入范围。
系统条件:

模拟电源:

AVDD =+2.5V
AVSS =−2.5V

ADC 配置为:

双极差分测量
增益= 1

输入信号范围:

约±2.4V 差分电压(在电源轨内)

基准配置:
我正在使用差分基准进行评估、以便:

VREF = 2.9V 或 3.1V (VREFP−VREFN)

根据数据表:

image.png
FSR = 2 × VREF /增益

image.png

这表明:

对于 VREF = 2.9V -> FSR = 5.8V(±2.9V)
对于 VREF = 3.1V -> FSR = 6.2V(±3.1V)

我的问题:

当 AVDD =+2.5V 且 AVSS =−2.5V 时、配置基准以便:
VREF = 2.9V 或 3.1V 、并且预计 ADC 会与相应的双极 FSR(±2.9V 或±3.1V)一起运行?  或者、无论基准电压如何、可用的满量程输入范围是否有效地受到电源轨的限制?  

如果将基准设置为高于允许的输入摆幅(由于 AVDD/AVSS 限制):

ADC 是否仍会根据满量程 VREF 调整转换?
这是否会在达到满量程代码之前导致削波/饱和?

是否有建议的方法可执行以下操作:

当输入范围受电源轨限制、但使用了更大的基准时、要保持精确的代码调节?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramana:  

    基准具有绝对范围限制:

    绝对模拟输入范围仍会受到限制:

    如果不绕过 PGA、则电压范围限制为 AVSS+0.3 < VAINP/N < AVDD-0.3、在本例中为+/–2.2。  

    因此、如果基准范围超出该范围、则永远无法实现满量程代码。  

    谢谢、

    Maggie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maggie、


    在之前的设计中、我们使用了 2.9V 和 3.1V 的基准电压、并且也对 ADS1261 施加了相同的值。 我想澄清是否允许在基准电压大于 AVDD−AVSS 的情况下操作 ADC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramana:  

    正如我在上一次答复中所说、这份参考资料必须符合下列条件:

    因此、REFP-REFN 必须至少为 0.9V、REFN 可以不小于 AVSS-0.05V、REFP 可以不大于 AVDD+0.05V。 因此、如果 AVDD 和 AVSS 为+/–2.5V、则最大基准电压为+/–2.55V。  

    谢谢、

    Maggie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maggie、

    此处提到的差分基准电压为最小值 = 0.9 最大值= AVDD - AVSS = 2.5V -(–2.5V)= 5V、因此我们可以将差分基准电压的限制值定为 0.9 至 5V、因此我现在将每个基准引脚的电压设为+1.45V 和–1.45V、这两个引脚的电压差值分别为 2.9V、所以允许 FSR 正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramana:  

    是的、这是允许的。  

    谢谢、

    Maggie