Other Parts Discussed in Thread: ADS7953
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: ADS7953
您好:
关于 ADS7953 数据表(对于 5V 电源)中指定的延迟时间 td1 和 td2、您能否阐明这些值是否包括驱动指定负载 (50 pF) 时的输出引脚上升/下降时间?
如果是、则在哪个电压阈值下测量延迟(例如, VIH、VIH/2 VCC或其他基准电平)?
此外、是否有任何有关温度和/或电源电压变化如何影响有效延迟时间的信息?
感谢您的支持。