This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7953:ADS7953 延迟时间测量电压

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7953

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1646982/ads7953-ads7953-delay-times-measurement-voltage

器件型号: ADS7953

您好:
关于 ADS7953 数据表(对于 5V 电源)中指定的延迟时间 td1 和 td2、您能否阐明这些值是否包括驱动指定负载 (50 pF) 时的输出引脚上升/下降时间?

如果是、则在哪个电压阈值下测量延迟(例如, VIH、VIH/2 VCC或其他基准电平)?

此外、是否有任何有关温度和/或电源电压变化如何影响有效延迟时间的信息?

感谢您的支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joao、

    对这一问题的迟来的答复表示歉意、因为我已经很长时间不在办公室、正在赶上响应。  

    是的、假设 SDO 线路上负载为 50pF 时 TD1 和 td2。 Δ V CS 低电平的阈值~为 V_IL、在 5V IO 逻辑下的最大值为 0.8V、在 3V IO 逻辑下的最大值为 0.4V。  

    除了可用于信号完整性分析仿真的 IBIS 模型之外、我们没有任何其他信息。  器件产生的任何时序都指定为最坏情况下的最大值、而器件接收到的任何外部时序都被指定为最小值。 这些最小/最大规格适用于整个电源电压和温度范围。  

    此致、
    Joel