Other Parts Discussed in Thread: ADS114S08
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号: ADS114S08
我在产品中使用的是 ADS114S08。 我认为在这一点上使用这款芯片可能是个错误、但我需要至少 12 个类似产品、这款芯片符合要求。
我有一个完整的 SPI 接口到此器件、但未连接 DRDY-、因为我没有将其连接到的 I/O 位。
是我的问题。
我可以在器件上成功启动转换、如果我的延迟时间足够长、则读取适当的值(不确定此时是否正确)。
然而,据我所知,当芯片上的数据可用时,我无法读取数据。
我没有直接控制芯片的 CS-。 我只能进行完整的 SPI 传输(括号内为 CS-)。
我原本希望只能使用 NOP 命令进行事务处理、但看起来是错误的。
如何在 SPI 事务中读取 DRDY-?