This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S08:通过 SPI 读取 DRDY

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS114S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1651999/ads114s08-reading-drdy-through-spi

部件号: ADS114S08

我在产品中使用的是 ADS114S08。  我认为在这一点上使用这款芯片可能是个错误、但我需要至少 12 个类似产品、这款芯片符合要求。

我有一个完整的 SPI 接口到此器件、但未连接 DRDY-、因为我没有将其连接到的 I/O 位。

是我的问题。

我可以在器件上成功启动转换、如果我的延迟时间足够长、则读取适当的值(不确定此时是否正确)。

然而,据我所知,当芯片上的数据可用时,我无法读取数据。

我没有直接控制芯片的 CS-。  我只能进行完整的 SPI 传输(括号内为 CS-)。

我原本希望只能使用 NOP 命令进行事务处理、但看起来是错误的。

如何在 SPI 事务中读取 DRDY-?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 David Dudle、

    您是否仅使用 SCLK、DIN 和 DOUT/DRDY 这三个信号来与 ADS114S08 器件进行通信? ADS114S08 是唯一连接到 SPI 总线的器件吗? 是否将/CS 连接至低电平(接地)? 如果您能分享 ADC 的原理图、那会很好。

    BR、

    Dale