This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3660:关于 REFBUF 引脚状态和初始化校准的说明

Guru**** 2955700 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1648782/adc3660-clarification-on-refbuf-pin-status-and-initialization-calibration

器件型号: ADC3660

尊敬的 TI 团队:

我们正在使用 ADC3660 设计一个系统、并对初始化序列和 REFBUF 引脚配置有疑问。

根据数据表、在初始化阶段、器件需要基于 REFBUF 引脚的高电平/低电平状态的有效采样时钟来执行内部 校准。

 

image.png

 

在我们的应用中、我们在上电后通过 SPI 将采样时钟配置为单端模式。 但是、在上电/复位周期的一开始(在 FPGA 可以写入 SPI 寄存器之前)、提供给 ADC 的时钟已经是单端时钟。

您能否帮助澄清以下问题:

  1. 这是否意味着我们必须将 REFBUF 引脚硬接线到低电平、以确保器件正确识别单端时钟并完成内部校准?

  2. 如果我们将 REFBUF 引脚悬空、这会影响校准结果吗?

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    默认情况下、时钟输入通过 REFBUF 引脚进行配置。 因此、我们建议根据数据表将 REFBUF 引脚驱动为低电平、以将其设置为使用单端时钟输入。

    该引脚应设置为电压引脚而不是悬空。  

    此致、

    Camilo G