Other Parts Discussed in Thread: AFE5818
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号: AFE5818
我将 AFE5818 配置为测试模式、以使 D1~D16 和 FCLK 交替输出 01、但在 ILA 捕获的波形中、FCLK 和 D6/8/9/12 始终为 1。 我想知道这是什么原因造成的?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.