This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5818:AFE5818 测试波形异常

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1647630/afe5818-afe5818-test-waveform-abnormal

部件号: AFE5818

我将 AFE5818 配置为测试模式、以使 D1~D16 和 FCLK 交替输出 01、但在 ILA 捕获的波形中、FCLK 和 D6/8/9/12 始终为 1。 我想知道这是什么原因造成的?
ecc8c770b043305b9a4a0da6e6a76f1b.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您能尝试一次 AFE 复位并确认此问题仍然存在吗?