请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: DAC80502
尊敬的技术支持团队:
我想将 2.048V 输出满量程范围与 REF5020 (2.048V) 配合使用。
(此设置:DVI=1 和 GAIN=1、VREFIO=2.048)

然而、根据数据表、特性是由≥2.5V 指定的
如果您对 VOUT = 2.048V 有任何疑问、请告知我。

此致、
TTD
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: DAC80502
尊敬的技术支持团队:
我想将 2.048V 输出满量程范围与 REF5020 (2.048V) 配合使用。
(此设置:DVI=1 和 GAIN=1、VREFIO=2.048)

然而、根据数据表、特性是由≥2.5V 指定的
如果您对 VOUT = 2.048V 有任何疑问、请告知我。

此致、
TTD