This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80502:外部基准电压

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1653024/dac80502-external-reference-voltage

器件型号: DAC80502

尊敬的技术支持团队:

我想将 2.048V 输出满量程范围与 REF5020 (2.048V) 配合使用。
(此设置:DVI=1 和 GAIN=1、VREFIO=2.048)

image.png

然而、根据数据表、特性是由≥2.5V 指定的

如果您对 VOUT = 2.048V 有任何疑问、请告知我。

image.png

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TTD:

    看起来该器件通常需要更高的电压、但在使用 2V 电压时不会出现问题。 您正在使用什么 VDD? 数据表表明、如果基准电压低于 2.4V、则不应使用 DIV = 1。

    谢谢、
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erin:

    请您回复。

    所有 INL、DNL 和 TUE 都有注释 (1)、因此即使 VOUT = 2V、您是否也能保证这些规格?

    VDD = 5V、那么对于 VOUT = 2.048V、以下设置是否正确?

    REF-DIV=0h (DIV=1) 且增益=0h(增益=1)、VREFIO=2.048V

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TTD:

    是的、我们可以使用 2V 基准来保证这些规格。  

    看起来我误读了您的增益/分频注释! 您的初始配置正确。  

    谢谢、
    Erin