Other Parts Discussed in Thread: ADS1198
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号: ADS1198
我看到定制 PCB 上的数据存在一个小问题、希望得到您的审查。
- 原始 ADC 数据偶尔会针对单个样本改变 1 个 ADC 代码、例如:
15, 15, 15, 14, 15 - 这会在计算的电压和绘制的信号中产生可见的尖峰或干扰。
- 可 通过 ECG 模拟器存在于内部测试方波信号和外部输入信号中。
当前配置
- SPI 时钟:5Mbps
- 采样率:500 SPS
- 启用连续读取模式
- DRDY 生效后数据只读
| 寄存器 | 内部测试信号 | ECG 信号 |
| CONFIG1 | 0x04 | 0x04 |
| CONFIG2 | 0x18 | 0x20 |
| 配置 3. | 0xCC | 0xCC |
| LOFF | 0xBF | 0xBF |
| CHnSET | 0x65 | 0x60 |
| RLD_SENSP | 0x00 | 0x06 |
| RLD_SENSN | 0x00 | 0x02 |
| LOFF_SENSP | 0xFF | 0xFF |
| LOFF_SENSN | 0x06 | 0x06 |
| LOFF_FLIP | 0x00 | 0x00 |
| CONFIG4. | 0x02 | 0x02 |
| WCT1 | 0x0B | 0x0B |
| WCT2 | 0xD4 | 0xD4 |
附上原理图和图。 还想检查去耦电容器的放置等

internal_1.csv internal_2.csv internal_3.csv sim_1.csv sim_3.csv ads1198.pdf