This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1198:使用 ADS1198、定制 PCB 上通常会出现 1 个 ADC 代码示例干扰

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1198

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1653331/ads1198-frequently-1-adc-code-sample-glitch-in-data-on-custom-pcb-with-ads1198

部件号: ADS1198

我看到定制 PCB 上的数据存在一个小问题、希望得到您的审查。

  1. 原始 ADC 数据偶尔会针对单个样本改变 1 个 ADC 代码、例如:  15, 15, 15, 14, 15
  2. 这会在计算的电压和绘制的信号中产生可见的尖峰或干扰。
  3. 可  通过 ECG 模拟器存在于内部测试方波信号和外部输入信号中。

当前配置

  • SPI 时钟:5Mbps
  • 采样率:500 SPS
  • 启用连续读取模式
  • DRDY 生效后数据只读
寄存器 内部测试信号 ECG 信号
CONFIG1 0x04 0x04
CONFIG2 0x18 0x20
配置 3. 0xCC 0xCC
LOFF 0xBF 0xBF
CHnSET 0x65 0x60
RLD_SENSP 0x00 0x06
RLD_SENSN 0x00 0x02
LOFF_SENSP 0xFF 0xFF
LOFF_SENSN 0x06 0x06
LOFF_FLIP 0x00 0x00
CONFIG4. 0x02 0x02
WCT1 0x0B 0x0B
WCT2 0xD4 0xD4

附上原理图和图。 还想检查去耦电容器的放置等


image.png
internal_1.csv internal_2.csv internal_3.csv sim_1.csv sim_3.csv ads1198.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lancer:

    仅仅由于 ADS1198 的噪声、预期±1 ADC 代码似乎是合理的。 对于 VREF = 2.4V 且增益= 12 的 16 位 ADC、LSB 大小仅为 6.1µV μ V。  

    去耦电容器应放置在器件附近、理想情况下电源布线穿过电容器、然后穿过引脚。 您的原理图似乎包含建议的电容值对。

    此致、

    Ryan