Other Parts Discussed in Thread: ADS122S14
器件型号: ADS122S14EVM-PDK
主题中讨论的其他器件: ADS122S14
您好:
我尝试将 GUI 用于 ADS122S14EVM、 看起来它不适合屏幕。 我无法为通道多路复用器选择 AIN1:AIN2。 我无法选择外部参考值。 我看不到大多数状态详细信息。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: ADS122S14
器件型号: ADS122S14EVM-PDK
主题中讨论的其他器件: ADS122S14
您好:
我尝试将 GUI 用于 ADS122S14EVM、 看起来它不适合屏幕。 我无法为通道多路复用器选择 AIN1:AIN2。 我无法选择外部参考值。 我看不到大多数状态详细信息。
你好、德雷克·伯特鲁姆、
在您分享的屏幕截图中、您的 GUI 未在“ADC Capture“(ADC 捕获)页面上显示完整的配置、您是否能够看到下面所示的所有配置? 您 是否从 TI.com 下载并安装了 ADS122S14EVM GUI 软件?
实际上、您不需要在 ADC Capture 或 Register Configuration 页面上更改任何寄存器配置、可以在 EVM 成功连接到 GUI 软件后按 Capture 按钮来收集和检查数据。
请使用右上角的 Demo Mode 复选框、断开 ADS122S14EVM 和 PAMB 控制器卡或将其重新连接到 GUI 软件。
您可以 使用许多逻辑分析仪、例如 Saleae 逻辑分析仪。

BR、
Dale
你好、德雷克·伯特鲁姆、
感谢您指出这一点。
GUI 不使用专用/DRDY 引脚(引脚 8)来捕获数据、 而是使用双功能引脚 10 (SDO/nDRDY)、因此 在按下 GUI 中“Register Configuration“页面上的“Reset Configuration“按钮后、所有寄存器都将复位为默认配置、包括 Digital_CFG 寄存器中的 SDO_Mode。 要继续在 GUI 中捕获数据、在按下“Capture“按钮之前、您必须自行将 Digital_CFG 寄存器中的 SDO_Mode 更改为“1'b。 请参阅以下屏幕截图中的说明。 如果您对 ADS122S14 有任何其他问题、敬请告知。

BR、
Dale
你好、德雷克·伯特鲁姆、
此处有一个超级库符号、您应该可以将其导入 KiCad: https://www.ti.com/product/ADS122S14#cad-cae-symbols
-布莱恩
你好、德雷克·伯特鲁姆、
如果您想为 ADC 和 EVM 使用外部电源、则 J5 上的“EXT-Power“是外部电源输入。 您在设置中使用 J5、但 JP1 跳线放置在 AVDD 和 3.3V 之间的位置、这意味着您使用板载 3.3V 作为 EVM 上 ADC 的 AVDD、因此 J5 上的“EXT-Power“悬空、并且您的 应变计没有任何激励电压。 如果您要使用板载 AVDD 作为 应变仪和基准的激励源、则应该使用 EVM 上标记为“AVDD Output“的 J8。
BR、
Dale
在 BRIDGE+/BRIDGE-和 GND 之间测得的电压:两者均为 1.64V。
BRIDGE+和 BRIDGE-之间的电压不同:0V
我附上了多路复用器控制的屏幕截图。 这是我一直运行的导致电压输出增加的设置。
我将 REFOUT 短接至 RTD_A、因为我认为这是数据表中图 2-7 所示的桥接连接:
我已经将原理图的这一部分解释为 RTD_A -> AIN1:

你好、德雷克·伯特鲁姆、
图 2-7 中的 REFOUT 用于温度补偿的热敏电阻。 您 的设置中没有热敏电阻、因此不需要使用 REFOUT。
正如您在所示的同一原理图中看到的、用于 J7 上电桥的模拟输入通道为 AIN6 和 AIN7、 因此您应该在 ADC 采集页面或 GUI 中的寄存器配置页面中为 AINP 和 AINN 选择 AIN6 和 AIN7、而不是 AIN2 和 AIN1。

BR、
Dale