Other Parts Discussed in Thread: ADS1248
器件型号: ADS1248
您好:
我想使用 ADS1248 设计 4 通道电压和电流模拟输入模块。 模拟输入电压为–10 至+10V 直流电压、模拟输入电流为–20 至+20mA 直流电流。我需要 16 位精度、转换速度最大为 450us。
ADC 通过 SPI 接口与微控制器 (MCU) 连接。 我们没有 MCU 的备用 GPIO、也无法将 START 引脚和 DRDY 引脚连接到 MCU。
我们可以不使用 DRDY 引脚、而是使用 DOUT/DRDY 引脚来使用 DRDY 功能。
关于起始引脚、我们是否可以在硬件中将其永久连接到 Vcc。
如果我们这样做、这是否有任何问题。
如果我们对 DRDY 使用 DOUT/DRDY 而不使用 DRDY 引脚、那么我们是否需要每次在切换每个通道之前和之后配置此模式、这会增加处理时间?
为了切换通道、我们是否需要将起始引脚设置为低电平?
请提供相关支持。 同样、我们没有备用 GPIO、也无法将 DRDY 和 START 引脚与 MCU 连接。
谢谢
Meghna Khadikar