This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1248:ADS1248 的 START 引脚和 DRDY 引脚处理

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1654885/ads1248-start-pin-and-drdy-pin-handling-of-ads1248

器件型号: ADS1248

您好:

我想使用 ADS1248 设计 4 通道电压和电流模拟输入模块。 模拟输入电压为–10 至+10V 直流电压、模拟输入电流为–20 至+20mA 直流电流。我需要 16 位精度、转换速度最大为 450us。  

ADC 通过 SPI 接口与微控制器 (MCU) 连接。 我们没有 MCU 的备用 GPIO、也无法将 START 引脚和 DRDY 引脚连接到 MCU。

我们可以不使用 DRDY 引脚、而是使用 DOUT/DRDY 引脚来使用 DRDY 功能。

关于起始引脚、我们是否可以在硬件中将其永久连接到 Vcc。

如果我们这样做、这是否有任何问题。

如果我们对 DRDY 使用 DOUT/DRDY 而不使用 DRDY 引脚、那么我们是否需要每次在切换每个通道之前和之后配置此模式、这会增加处理时间?

为了切换通道、我们是否需要将起始引脚设置为低电平?

请提供相关支持。 同样、我们没有备用 GPIO、也无法将 DRDY 和 START 引脚与 MCU 连接。

谢谢

Meghna Khadikar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Meghna、

    是的、您可以将 DOUT 引脚配置为双模 DOUT/DRDY、而不使用 DRDY 引脚来监控转换何时就绪。

    是、您可以将 START 引脚永久连接到 Vcc。  在这种情况下、您仍然可以使用 WAKEUP 和 SLEEP 命令来控制转换。

    否、只需在器件复位后将 DOUT 引脚配置为 DOUT/DRDY。  更改通道后、该双功能 DOUT/DRDY 模式仍正常工作。

    否、您无需将 START 引脚设置为低电平即可更改通道。  更改通道将自动重新同步数字滤波器。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用