Other Parts Discussed in Thread: ADS1299
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: ADS1299
尊敬的专家:
我对 ADS1299 有一些疑问。 请参阅以下内容:
- 菊花链中允许的最大器件数是多少? 我在数据表中找不到任何信息。
- 连接多个 ADS1299 时、我是否应该将一个 ADS1299 配置为驱动偏置、然后让其他器件保持无人看管(将非活动 BIASOUT 连接到 AVSS)?
- 加入多个 ADS1299 PCB 时、是否可以通过跳线引脚将 PCB-A 时钟连接到具有 ADS1299 的 PCB-B?
- 对于 EMG 和 EEG、通常建议使用双极模式吗?
- 我们是否有改善整体 SNR 的指南?
谢谢!
Marvin