This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:有关菊花链的问题

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1656633/ads1299-questions-regarding-daisy-chain

器件型号: ADS1299

尊敬的专家:

我对 ADS1299 有一些疑问。 请参阅以下内容:

  1. 菊花链中允许的最大器件数是多少? 我在数据表中找不到任何信息。
  2. 连接多个 ADS1299 时、我是否应该将一个 ADS1299 配置为驱动偏置、然后让其他器件保持无人看管(将非活动 BIASOUT 连接到 AVSS)?
  3. 加入多个 ADS1299 PCB 时、是否可以通过跳线引脚将 PCB-A 时钟连接到具有 ADS1299 的 PCB-B?
  4. 对于 EMG 和 EEG、通常建议使用双极模式吗?
  5. 我们是否有改善整体 SNR 的指南?

谢谢!

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    谁是客户?

    1. 最大值仅由数据就绪间隔和 SPI SCLK 频率之间要读取的总位数决定、并有建立和保持时间的裕度。
    2. 是的、请参阅数据表中的图来跨多个器件配置偏置放大器。
    3. 这是可行的、但最好使用尽可能短和最直接的连接。 高接头引脚和长的非屏蔽引线会导致输入时钟上出现振铃或导致辐射比其他情况更大。 您可能需要在每个器件的 CLK 输入引脚上添加一个 R-C 配置(即 10 Ω、10pF)、以便处理任何严重的过冲/振铃。
    4. 两种配置的预期性能相同。  
    5. 这是一个过于开放的端接问题、首先请遵循数据表中推荐的输入信号链和 PCB 指南。 其他文档普遍在线以处理主要噪声干扰、例如使用 RLD 改善共模抑制、屏蔽和接地技术以减少 PLI 等

    此致、

    Ryan