请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: ADS122S14EVM-PDK
尊敬的技术支持团队:
我对上一篇帖子的后续操作有相关问题。
ADS122S14EVM-PDK:3 线 RTD 的寄存器设置 — 数据转换器论坛-数据转换器 — TI E2E 支持论坛
我想将热电偶与 EVM 配合使用。
问题 1
图 2-6 剂量与 TC 没有明确的连接。 我对添加红色的理解是否正确?

问题 2
根据原理图、R25 和 R29 为 DNP。 是否可以像图 2-6 那样仅使用 R25 而不使用下拉 (R29)?

问题 3
用户指南介绍 R25=10Mohm。 我可以使用我拥有的 1Mohm 吗?

问题 4
您能否将 TC 的寄存器设置与我应该设置的 GUI 共享?
1Mohm 和 10Mohm 之间是否有任何不同的设置?
此致、
TTD