Other Parts Discussed in Thread: ADS8922B, TLV4888
部件号: ADS8922B
主题: TLV4888 中讨论的其他器件
您好、
我需要通过 ADS8922B 测量各种电压。 这些信号通过外部多路复用器进行多路复用。

Amon 其他应用、我需要测量多个输入电源电压。 它们容易因处理错误而出现过压和反极性、因此我需要保护测量子系统免受这些影响。
我的第一个想法是使用肖特基钳位二极管将输入电压范围限制在可接受的范围内。 数据表中 AINP 和 AINM 的指定范围为–0.3 至 VREF + 0.3V。 在我见过的大多数数据表中都有一个脚注、如“如果电流限制为 xxmA、可能会超过“、提示器件包含内部保护二极管。
AINP 和 AINM 引脚上是否有内部保护二极管? 如果引脚电流受到限制、是否存在允许超过–0.3 至 VREF + 0.3V 范围的情况?
BR、Johannes