This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8922B:输入电压范围/保护

Guru**** 2960970 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8922B, TLV4888

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1653735/ads8922b-input-voltage-range-protection

部件号: ADS8922B
主题: TLV4888 中讨论的其他器件

您好、

我需要通过 ADS8922B 测量各种电压。 这些信号通过外部多路复用器进行多路复用。

Amon 其他应用、我需要测量多个输入电源电压。 它们容易因处理错误而出现过压和反极性、因此我需要保护测量子系统免受这些影响。

我的第一个想法是使用肖特基钳位二极管将输入电压范围限制在可接受的范围内。 数据表中 AINP 和 AINM 的指定范围为–0.3 至 VREF + 0.3V。 在我见过的大多数数据表中都有一个脚注、如“如果电流限制为 xxmA、可能会超过“、提示器件包含内部保护二极管。

AINP 和 AINM 引脚上是否有内部保护二极管? 如果引脚电流受到限制、是否存在允许超过–0.3 至 VREF + 0.3V 范围的情况?

BR、Johannes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Johannes、  

    是的、AINP 和 AINM 引脚确实具有一些内部保护二极管

    在绝对最大额定值范围内(并非用于频繁或长期使用)、电压应保持在您提到的限值范围内、但它们输入可以承受瞬时 ±130mA。  

    如果我可能会问、压电传感器和其他传感器的输出阻抗是多少? 是否计划为他们提供驱动程序?

    我还注意到、您的系统中包括一些 8 通道多路复用器和一个 16 位 ADC、如果我可以推荐一些可以提供类似解决方案的器件:

    • ADS8688W - 16 位、500kSPS、8 通道(多路复用)、具有高达±12V 的可配置输入范围和高达 ±20V 的过压保护
      • 输入可以是差分或单端输入
      • 驱动器  
    • ADS9324 - 16 位、1MSPS、16 通道、具有高达 ±50V 的可配置输入范围和高达 ±105V 的过压保护
      • 集成驱动器以及其他保护电路和功能。  
      • 输入可以是差分或单端输入
    • ADS125H18 - 24 位、1MSPS、16 个单端或 8 个差分通道(多路复用)、具有 12V、20V、40V 输入范围型号

    此致、  

    Yolanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yolanda、

    一般而言、所有通道都有一个运算放大器作为驱动器、其中大多数通道都是斩波稳定型、如 TLV4888 或 NCS4333。

    电压监控是我要通过电阻分压器连接到 PSS_IN(要监控的相应电压)的唯一通道。 PSS_U 通过模拟开关进入 ADC。

    130mA 不仅仅是必要的、但“瞬时“究竟意味着什么?

    如果布线错误、PSS_IN 可能为–32V、因此流过保护二极管的电流可能存在一段时间(直到技术人员得知自己的错误为止)、我猜大概需要几分钟、可能需要一小时。

    只需确保这不会损坏任何东西(例如,如果“瞬时“表示 ESD 脉冲时间刻度的持续时间/大约 10ns)。

    此致、

    Johannes