Other Parts Discussed in Thread: ADS112C04, ADS112C14
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号: ADS112C04
尊敬的团队:
我可以使用 1.8V 上拉 DRDY#引脚、因为我的 SoC GPIO 在 1.8V 下运行
ADC 数据表显示:数据就绪、低电平有效。 使用上拉电阻器连接到 DVDD。
我的 ADC DVDD 为 3.3V
请确认 DRDY 为漏极开路、并且可以拉至 1.8V 运行、而不会出现任何问题。