This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS112C04:使用 1.8V 上拉 DRDY#引脚

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS112C04, ADS112C14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1661049/ads112c04-pull-up-drdy-pin-with-1-8v

部件号: ADS112C04

尊敬的团队:

我可以使用 1.8V 上拉 DRDY#引脚、因为我的 SoC GPIO 在 1.8V 下运行

ADC 数据表显示:数据就绪、低电平有效。 使用上拉电阻器连接到 DVDD。
我的 ADC DVDD 为 3.3V  

请确认 DRDY 为漏极开路、并且可以拉至 1.8V 运行、而不会出现任何问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramakrishna:

    欢迎来到我们的 e2e 论坛、非常感谢您对我们 ADS112C04 的关注。

    ADS112C04 上的 DRDYn 引脚实际上是开漏输出。 因此、您可以将引脚上拉至 1.8V 以将其连接到 1.8V SoC。

    此致、
    Joachim Wuerker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramakrishna:

    忘了提到、我们刚刚发布了下一代此 ADC 系列。 新器件称为 ADS112C14。
    此器件支持 1.8V DVDD 电源。

    此致、
    Joachim Wuerker