Other Parts Discussed in Thread: ADS9324, ADS9324C
器件型号: ADS9324C
主题中讨论的其他器件: ADS9324、
您好:
我们目前正在开发一种用于工业 UPS 和整流器应用的铅酸电池监测系统。
该器件将被视为以下两种架构的通用元件:
1. 2V 16 通道铅酸电池电芯监测系统
2. 12V 16 通道铅酸蓄电池块监测系统
在我们的系统中、该器件可与电池监测 IC、ADC、MCU 和更高级别的 BMU 控制器配合使用、以支持实时监测、保护、诊断和预防性维护功能。
您能否提供对此器件可用安全资源的访问权限、包括功能安全手册、安全分析报告、FMEDA、诊断文档、诊断库 示例代码以及任何其他相关的功能安全或诊断材料?
为了评估器件的诊断覆盖率、故障检测机制、保护功能以及铅酸电池监控系统设计的适用性、需要使用这些文档。
此致、
郑德根
总裁/ TwinRISLab 公司