This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9324:申请 ADS9324C 的功能安全手册和安全资源

Guru**** 2977890 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS9324, ADS9324C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1657117/ads9324-request-for-functional-safety-manual-and-secure-resources-for-ads9324c

器件型号: ADS9324C
主题中讨论的其他器件: ADS9324、

您好:

我们目前正在开发一种用于工业 UPS 和整流器应用的铅酸电池监测系统。

该器件将被视为以下两种架构的通用元件:

1. 2V 16 通道铅酸电池电芯监测系统
2. 12V 16 通道铅酸蓄电池块监测系统

在我们的系统中、该器件可与电池监测 IC、ADC、MCU 和更高级别的 BMU 控制器配合使用、以支持实时监测、保护、诊断和预防性维护功能。

您能否提供对此器件可用安全资源的访问权限、包括功能安全手册、安全分析报告、FMEDA、诊断文档、诊断库 示例代码以及任何其他相关的功能安全或诊断材料?

为了评估器件的诊断覆盖率、故障检测机制、保护功能以及铅酸电池监控系统设计的适用性、需要使用这些文档。

此致、
郑德根
总裁/ TwinRISLab 公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jung Deuk-Keun,

    ADS9324C 已在 TI.com 上预量产、因此您需要的大部分文档目前尚不可用。 该器件将于今年年底发布。

    我们确实有一些适用于 ADS9324(非高压共模)的示例代码、这些代码也适用于 ADS9324C: 精密 ADC-examples/devices/ads9324、位于主·Texas Instruments/Precision-ADC-examples·GitHub

    我将通过电子邮件跟进您请求的其他一些文档。

    此致、
    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Josh、

    感谢您的答复。

    我们知道 ADS9324C 目前处于预量产状态、预计将在今年底全面发布。

    对于我们当前的架构审查和原型规划、我们在大规模生产之前只需要少量样片。

    您能否告知我们、是否可以在 2026 年 8 月左右购买大约 5 个 ADS9324C 样片用于评估和原型设计?

    如果有建议的流程可用于获取预量产样片、请告知我们。

    此致、
    郑德根
    总裁/ TwinRISLab 公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jihae、

    是的! ADS9324C 可直接从 TI.com 购买。 截至目前、我们在网站上有大约 450 个库存。 我无法保证我们在 8 月份会有现货、但我们计划在器件完全发布之前制造更多器件并对商店重新补货几次。

    此致、
    Josh