This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1110:[ADS1110] EVM 相关查询

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1110, ADS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1066969/ads1110-ads1110-evm-related-inquiries

部件号:ADS1110
线程中讨论的其它部件: ADS1115

您好,TI 支持团队

一家客户公司正在使用 ADS1110产品,并将对其进行审查。

未找到用于 ADS1110产品的 EVM。 (TI.com)

产品是否没有 EVM? 或者使用类似部件的 EVM 是常见的吗?

如果您有用于 ADS1110产品审查的 EVM (EV 套件),请推荐或共享。

谢谢。

此致,

MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,MJ,

    遗憾的是,ADS1110没有 EVM。

    ADS115EVM-PDK 最相似,ADS1115具有4通道的内部多路复用器,因此它与引脚不兼容  

    此致

    辛西娅