Other Parts Discussed in Thread: ADS1110, ADS1115
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS1110 线程中讨论的其它部件: ADS1115
您好,TI 支持团队
一家客户公司正在使用 ADS1110产品,并将对其进行审查。
未找到用于 ADS1110产品的 EVM。 (TI.com)
产品是否没有 EVM? 或者使用类似部件的 EVM 是常见的吗?
如果您有用于 ADS1110产品审查的 EVM (EV 套件),请推荐或共享。
谢谢。
此致,
MJ