Other Parts Discussed in Thread: ADS1110
大家好,
我的一位客户正在使用 ADS1110来生产新产品。
他们在以下情况下使用 ADS1110。
1.单端输入模式,如 ADS1110数据表(版本 SBAS276A)。
2.VDD=5V,GND=0V,VIN+=0V,VIN-=0V,PGA=1。
在这种情况 下,通过 I2C 读取的 ADC 代码是一个负数据(数据小于0FFFFh)。
客户对 ADC 代码有以下问题。
请告诉我你的答复。
问: 在最坏的情况下,最小输出代码是什么(范围是0FFFFh~8000h)?
我认为最小输出代码为0FF80h (0000h-0080h),因为 ADS1110 1LSB 电压为62.5uV (4.096V/65536)
设备 偏移误差为8mV (最大值)。
我的理解是否正确?
请您回答。
此致,
卡祖亚。