This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1110:当 ADS1110用于单端输入模式(如图8)时,最低输出代码是多少?

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1070829/ads1110-what-is-the-minimum-output-code-when-ads1110-is-used-with-single-ended-input-mode-like-figure-8

部件号:ADS1110

大家好,

我的一位客户正在使用 ADS1110来生产新产品。

他们在以下情况下使用 ADS1110。

1.单端输入模式,如 ADS1110数据表(版本 SBAS276A)。
2.VDD=5V,GND=0V,VIN+=0V,VIN-=0V,PGA=1。

在这种情况 下,通过 I2C 读取的 ADC 代码是一个负数据(数据小于0FFFFh)。

客户对 ADC 代码有以下问题。
请告诉我你的答复。

问:   在最坏的情况下,最小输出代码是什么(范围是0FFFFh~8000h)?

   我认为最小输出代码为0FF80h (0000h-0080h),因为  ADS1110 1LSB 电压为62.5uV (4.096V/65536)
  设备
 偏移误差为8mV (最大值)。

  我的理解是否正确?

请您回答。

此致,

卡祖亚。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    ADS1110输出代码基于完整的+/-VREF 输入范围,如下图8所示,输出代码仅对单端输入为正,一半代码将丢失。 0V 输入的理想输出代码为0x0000,而带有+VREF 输入的理想全刻度正值为0x7FFF。  由于本产品的非零偏移电压,0伏输入的实际代码值可能会相差不超过+/-8mV,或参考电压为+2.048V 时,大约为+/-256个代码。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,科林,

    非常感谢您的回复。
    客户因您的回复而了解减号数据的变化范围。

    再次感谢,致以诚挚的问候,

    卡祖亚。