This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81404:电流环路输出配置

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC81404, DAC8771

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1070517/dac81404-current-loop-output-configuration

部件号:DAC81404
“线程”中讨论的其它部件: DAC8771

您好,

我想用 DAC81404制作+/-20 mA 模拟电流环路驱动器。 我计划使用一个50欧姆分流电阻器,该电阻器通过一个具有5倍增益的运算放大器连接感应线路。因此,DAC 将在+-5V 全刻度范围内生成+/-20mA。 这种方法是否方便用于此目的,或者您是否可以建议不同的解决方案? 此外,我想将高功率级与晶体管一起使用,如评估模块设计,我是否可以与当前的驱动方法一起使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ismail,

    您能否绘制一个快速示意图,说明您计划如何将增益为5的运算放大器连接到感应线路?  我不知道您是如何使用 n ü 50Ω 分流器获得您的号码的。 您将需要高功率晶体管级,因为 DAC81404 只能单独驱动±15 mA。 EVM 的电路应与您的建议配合使用。  

    由于您当前的需求较低,我还会提及您也可以使用 DAC8771。 它具有 ±24 mA 输出模式。

    最佳

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是,DAC8771具有单通道,我需要使用4通道。 此外,此器件还可用作开关模式转换器,我认为 DAC81404的噪声将比8771小。

    对于最大电流输出,感应线路电压应为全刻度范围电压,因此,我用运算放大器选择了5倍增益,并且可以使用+-5V 范围的 DAC。 我附上了示意图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ismail,

    明白了,感谢您分享您的图表。 您是否有理由不将 SENSEP 线路连接到负载电阻器的顶部?   您预计该节点的电压为±5V,通过250Ω Ω 负载产生±20 mA 电流。  如果不创建电阻器分压器,然后使用运算放大器收回分流器中的电压,就会获得相同的结果。  全刻度时,DAC 输出 将略 高于 5V,以补偿高电流输出级,因此,负极电阻器可看到5V。  

    你的提议会奏效,但我认为这是没有必要的。 如果您选择使用它,则需要将负载电阻器更改为200Ω Ω,这样当您包括50Ω Ω 分流器时,总电阻值为250Ω Ω。  

    最佳

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R包袱 失控,因为这是另一台设备的输入电阻,而且是可变的。 250欧姆值是这些电阻器的一般用法,但可以是50欧姆,100欧姆,1000欧姆等。 这就是为什么我认为需要50个分流电阻器。  

    我的相关问题:如果负载值为1kohm,则输出电压应为20V。 但是,根据数据表,20V 刻度没有超出范围。 驾驶员如何使用此电路达到20V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ismail,

    我现在理解你的提议。  超范围功能不相关。 这是一种附加增益模式,可以在 DACRANGE 寄存器中选择。  它不适用于±20V 或+40V 刻度,因为这些刻度要求 DAC 配备最大 VDD 和 VSS。 对于这些刻度,将不会有超过20%的余量。

    但是,如果 您的负担增加到1k,DAC 余量将限制所需的输出,这是正确的。  

    您可以为 DAC 的输出添加具有更高电源的附加高压放大器,以获得高电流级的输入。

    最佳

    Katlynne Jones