“线程”中讨论的其它部件: DAC8771
您好,
我想用 DAC81404制作+/-20 mA 模拟电流环路驱动器。 我计划使用一个50欧姆分流电阻器,该电阻器通过一个具有5倍增益的运算放大器连接感应线路。因此,DAC 将在+-5V 全刻度范围内生成+/-20mA。 这种方法是否方便用于此目的,或者您是否可以建议不同的解决方案? 此外,我想将高功率级与晶体管一起使用,如评估模块设计,我是否可以与当前的驱动方法一起使用?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我想用 DAC81404制作+/-20 mA 模拟电流环路驱动器。 我计划使用一个50欧姆分流电阻器,该电阻器通过一个具有5倍增益的运算放大器连接感应线路。因此,DAC 将在+-5V 全刻度范围内生成+/-20mA。 这种方法是否方便用于此目的,或者您是否可以建议不同的解决方案? 此外,我想将高功率级与晶体管一起使用,如评估模块设计,我是否可以与当前的驱动方法一起使用?
您好,Ismail,
您能否绘制一个快速示意图,说明您计划如何将增益为5的运算放大器连接到感应线路? 我不知道您是如何使用 n ü 50Ω 分流器获得您的号码的。 您将需要高功率晶体管级,因为 DAC81404 只能单独驱动±15 mA。 EVM 的电路应与您的建议配合使用。
由于您当前的需求较低,我还会提及您也可以使用 DAC8771。 它具有 ±24 mA 输出模式。
最佳
Katlynne Jones
您好,Ismail,
明白了,感谢您分享您的图表。 您是否有理由不将 SENSEP 线路连接到负载电阻器的顶部? 您预计该节点的电压为±5V,通过250Ω Ω 负载产生±20 mA 电流。 如果不创建电阻器分压器,然后使用运算放大器收回分流器中的电压,就会获得相同的结果。 全刻度时,DAC 输出 将略 高于 5V,以补偿高电流输出级,因此,负极电阻器可看到5V。
你的提议会奏效,但我认为这是没有必要的。 如果您选择使用它,则需要将负载电阻器更改为200Ω Ω,这样当您包括50Ω Ω 分流器时,总电阻值为250Ω Ω。
最佳
Katlynne Jones
您好,Ismail,
我现在理解你的提议。 超范围功能不相关。 这是一种附加增益模式,可以在 DACRANGE 寄存器中选择。 它不适用于±20V 或+40V 刻度,因为这些刻度要求 DAC 配备最大 VDD 和 VSS。 对于这些刻度,将不会有超过20%的余量。


但是,如果 您的负担增加到1k,DAC 余量将限制所需的输出,这是正确的。

您可以为 DAC 的输出添加具有更高电源的附加高压放大器,以获得高电流级的输入。
最佳
Katlynne Jones