This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S102QML-SP:ADC128S102QML

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC128S102QML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1068541/adc128s102qml-sp-adc128s102qml

部件号:ADC128S102QML-SP

您好,

对于 ADC128S102QML,是否可以确认不需要外部采样时钟? 如何将采样频率设置在50 kSPS 和1MSPS 之间?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADC128S102QML-SP 产品不需要空闲时钟即可运行。  确定采样率的 ADC 采集和转换计时都基于 SPI 接口计时。  高频(16MHz) SCLK 信号会导致1MSPS 的完整采样率,而较慢(50kSPS*16clks/sample)=800kHz SCLK 会导致50kHz 的采样率。 第一个3xSCLKs 定义跟踪/采集周期,其余时钟用于转换/保持阶段。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Colin,该零件有哪些 CAD 数据,例如示意图符号,PCB 封装,3D STEP 模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,
    我们在“设计与开发”部分的设备产品文件夹中提供这些信息。 我将其复制到下面以供参考。
    有关其他条款或所需资源,请单击下面的任何标题以查看详情页面(如果有)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,NAC 软件包的 CAD 数据不起作用,请检查已上传到 Ultra Librarian 的内容。

    此致,

    拉詹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rajan,

    我已经向该工具的所有者提交了一张 TT,以调查情况。  您是否会确认您在使用 CAD 工具查看信息时遇到的错误/挑战?