请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADC128S102QML-SP 您好,
对于 ADC128S102QML,是否可以确认不需要外部采样时钟? 如何将采样频率设置在50 kSPS 和1MSPS 之间?
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
对于 ADC128S102QML,是否可以确认不需要外部采样时钟? 如何将采样频率设置在50 kSPS 和1MSPS 之间?
谢谢你
ADC128S102QML-SP 产品不需要空闲时钟即可运行。 确定采样率的 ADC 采集和转换计时都基于 SPI 接口计时。 高频(16MHz) SCLK 信号会导致1MSPS 的完整采样率,而较慢(50kSPS*16clks/sample)=800kHz SCLK 会导致50kHz 的采样率。 第一个3xSCLKs 定义跟踪/采集周期,其余时钟用于转换/保持阶段。