This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1291:用于手腕的 ADS1291心电图设置

Guru**** 2816085 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1291

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1068568/ads1291-ads1291-ecg-setting-for-wrist

部件号:ADS1291

大家好,我正在使用 nRF52832和 ADS1291进行开发。

我正在尝试从手腕上获取心电图数据,但这并不容易。

数据如下图所示,但我不知道问题是什么。

如果需要,我可以通过电子邮件向您发送电路图。

请帮帮我。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kim,

    感谢您的支持。

    我的建议是,在对实际病人进行测试之前,先使用心电图模拟器验证硬件和软件设计。 我们绝对可以回顾您当前的原理图。 如果您不想在公共论坛上分享,请将您的问题以及原理图发送到邮件列表 ads129x-support@list.ti.com。  

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复。

    我向 ads129x-support@list.ti.com 发送了一份答复,但没有得到答复,所以我在这里留下了评论。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kim,

    很抱歉 由于 MLK 在美国的假期而延迟。   

    我已收到您的电子邮件,并将对您的问题做出答复。 谢谢。

    谢谢

    -TC