Other Parts Discussed in Thread: ADS1291
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS1291 大家好,我正在使用 nRF52832和 ADS1291进行开发。
我正在尝试从手腕上获取心电图数据,但这并不容易。
数据如下图所示,但我不知道问题是什么。
如果需要,我可以通过电子邮件向您发送电路图。
请帮帮我。
谢谢你。


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,Kim,
感谢您的支持。
我的建议是,在对实际病人进行测试之前,先使用心电图模拟器验证硬件和软件设计。 我们绝对可以回顾您当前的原理图。 如果您不想在公共论坛上分享,请将您的问题以及原理图发送到邮件列表 ads129x-support@list.ti.com。
谢谢
-TC