This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM98519:通道输出启用-主配置。

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM98519

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1068048/lm98519-channel-output-enable---main-configuration

部件号:LM98519

亲爱的各位,

  计划在我的项目中使用 LM98519。我有两个疑问,

1.6通道模式的输入采样率为32.5 MSPS (最大)。每个通道都有32.5 MSPS,还是所有通道都被划分为32.5 MSPS?

在主配置5 (0x05寄存器)中,可以选择分别启用红色,绿色和蓝色通道的输出。同时,我们是否可以获得 所有3通道输出或任何单通道输出?

请澄清上述疑问。请提前表示感谢。

此致,

Kathir。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. 每条通道的功耗为32.5MSPS

    2.通过将所有输出启用位设置为“1”,可以启用所有3个通道

    此致,

    诺利卡苏