Other Parts Discussed in Thread: LM98519
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LM98519 亲爱的各位,
计划在我的项目中使用 LM98519。我有两个疑问,
1.6通道模式的输入采样率为32.5 MSPS (最大)。每个通道都有32.5 MSPS,还是所有通道都被划分为32.5 MSPS?
在主配置5 (0x05寄存器)中,可以选择分别启用红色,绿色和蓝色通道的输出。同时,我们是否可以获得 所有3通道输出或任何单通道输出?
请澄清上述疑问。请提前表示感谢。
此致,
Kathir。